This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的客户希望通过 MSP-FET430UIF 将他们的固件代码从 CCS 写入 MSP430、但不能从以下错误消息开始。
您可以建议解决此错误吗?
>MSP430:写入长度为0x1458的第0页0xc000处的存储块时遇到问题:无法写入器件存储器
>MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0xC000失败
>MSP430:GEL:文件:C:\Users\user1\workspace_v7\PROD_A_200226\Debug\PROD_A_200226.out:加载失败。
此致、Taki
你好,Taki,
他们使用的是哪个版本的 CCS? 我建议更新为最新版本、看看这是否解决了问题。 可在下面找到。
http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO
他们使用的是什么 MSP430? 这是定制板还是 TI 板?
您好、Eddie
客户尝试同时使用 CCS 版本7.3和版本9.2。
他们使用的是带 MSP430G2553的定制板。
在他们的最新实验中、他们发现 MSP430FR5994 LaunchPad 上的 eZ-FET Rev1.3可以将固件代码写入定制板上的 MSP430G2553。
我希望 eZ-FET 和 MSP-FET 之间的这种差异有助于您在 MSP-FET 上解决此问题。
顺便说一下、eZ-FET 和 MSP-FET 之间有什么区别?
此致、Taki
Taki、
eZ-FET 和 MSP-FET 之间的差异将在下面的主题中讨论。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/549337?eZ-FET-vs-MSP-FET
如果他们能够使用 launchpad 上的 eZ-FET 进行编程、则听起来就不像他们的电路板有问题。 他们以前是否成功使用过该 FET? 他们是否有另一个可以尝试查看问题是否与硬件隔离的 MSP-FET?