This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:固件代码 CON#39;t 通过 MSP-FET430UIF 写入 MSP430

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR5994, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/891396/ccs-msp-fet430uif-firmware-code-con-t-be-write-to-msp430-through-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553MSP430FR5994MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我的客户希望通过 MSP-FET430UIF 将他们的固件代码从 CCS 写入 MSP430、但不能从以下错误消息开始。
您可以建议解决此错误吗?

>MSP430:写入长度为0x1458的第0页0xc000处的存储块时遇到问题:无法写入器件存储器
>MSP430:文件加载器:验证失败:目标写入0xC000失败
>MSP430:GEL:文件:C:\Users\user1\workspace_v7\PROD_A_200226\Debug\PROD_A_200226.out:加载失败。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taki,

    他们使用的是哪个版本的 CCS?  我建议更新为最新版本、看看这是否解决了问题。  可在下面找到。

    http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO

    他们使用的是什么 MSP430?  这是定制板还是 TI 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    客户尝试同时使用 CCS 版本7.3和版本9.2。
    他们使用的是带 MSP430G2553的定制板。

    在他们的最新实验中、他们发现 MSP430FR5994 LaunchPad 上的 eZ-FET Rev1.3可以将固件代码写入定制板上的 MSP430G2553。

    我希望 eZ-FET 和 MSP-FET 之间的这种差异有助于您在 MSP-FET 上解决此问题。
    顺便说一下、eZ-FET 和 MSP-FET 之间有什么区别?

    此致、Taki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki、

    eZ-FET 和 MSP-FET 之间的差异将在下面的主题中讨论。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/549337?eZ-FET-vs-MSP-FET

    如果他们能够使用 launchpad 上的 eZ-FET 进行编程、则听起来就不像他们的电路板有问题。  他们以前是否成功使用过该 FET?  他们是否有另一个可以尝试查看问题是否与硬件隔离的 MSP-FET?