请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438A 大家好、
我使用 MSP430F5438A + TLIN1441来实现 LIN 通信,UART 模式配置为自动波特率检测,UCABDEN 设置为1,UCDELIMx 位会同时尝试‘B11和‘B10,因为我无法确定定界符时间是3位时间或4位时间。
但现在我发现当 F5438A 接收到 LIN 帧时、UCBTOE 位始终置位。 测量的中断时间不超过21位时间已确认。 请参阅以下图片。
感谢您对该问题的任何评论。
概述:
中断:
定界符:
同步: