This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:UCBTOE 意外触发问题

Guru**** 2587945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/890822/msp430f5438a-ucbtoe-unwanted-triggered-issue

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我使用 MSP430F5438A + TLIN1441来实现 LIN 通信,UART 模式配置为自动波特率检测,UCABDEN 设置为1,UCDELIMx 位会同时尝试‘B11和‘B10,因为我无法确定定界符时间是3位时间或4位时间。

 但现在我发现当 F5438A 接收到 LIN 帧时、UCBTOE 位始终置位。 测量的中断时间不超过21位时间已确认。 请参阅以下图片。

 感谢您对该问题的任何评论。

概述:

中断:

定界符:

同步:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    MSP UART 模块使用哪些源时钟和分频器设置?

    如用户指南中所述、波特率检测计数器限制为32767、因此源时钟可能太快。

    最简单的想法是使用更高的时钟分频器。