Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y
我的任务如下:我必须使用 USB 接口将数据从外部存储器芯片(FRAM)传输到笔驱动器。 我在上找到了"USB_HOST_msc"
simplelink_msp432e4_sdk_3_40_00_08/examples/nortos/MSP_EXP432E401y/usblib 。"usblib"中的示例 是一个非常复杂的示例
从大容量存储设备读取。 我的任务是将(写入)传输到大容量存储设备,但对于我的专业知识水平(初学者)来说,这仍然是一个非常复杂的例子。 开始查找 resources(示例代码)的好一点是什么? 任何帮助都将非常有用。谢谢