This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:USB 接口、用于将数据从 FRAM 传输到笔驱动器

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900740/msp432e401y-usb-interface-to-transfer-data-from-fram-to-pen-drive

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y

我的任务如下:我必须使用 USB 接口将数据从外部存储器芯片(FRAM)传输到笔驱动器。 我在上找到了"USB_HOST_msc"

simplelink_msp432e4_sdk_3_40_00_08/examples/nortos/MSP_EXP432E401y/usblib  。"usblib"中的示例 是一个非常复杂的示例

从大容量存储设备读取。 我的任务是将(写入)传输到大容量存储设备,但对于我的专业知识水平(初学者)来说,这仍然是一个非常复杂的例子。 开始查找 resources(示例代码)的好一点是什么? 任何帮助都将非常有用。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    如您所示、最好从 USB_host_msc.c 开始的代码示例。

    是的、USB 应用程序是复杂的项目。

    对于 MSP432E411Y BGA EVM、有一个示例说明如何访问此 EVM 上的 SDRAM。 这可能最接近您的 FRAM 应用。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将开始解密"USB_host_msc"。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    在假设下、您的问题目前已得到充分回答、我将关闭此主题。

    此致

    Peter