This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:可以从此芯片#39;s ADC 进行数据采集、名为"RealTime"整个系统也可以吗?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900651/msp432e401y-can-be-the-data-acquisition-from-this-chip-s-adc-named-realtime-and-the-entire-system-too

器件型号:MSP432E401Y

我想创建一个基于 MSP432E401Y SimpleLink 以太网微控制器的数据采集系统。 此芯片有一个 Launchpad 开发套件。

此芯片上有两个12位 ADC、总共有20个输入。 每个 ADC 的最大数据速率为2个样本/秒(?)。 (数据表不太容易混淆)。

第一个问题:这是否意味着我可以获得数据速率1 MS/s 4个输入?

我想用 MSP432E401Y 将8个模块连接到千兆位以太网交换机、之后再使用 LabView 软件连接到 PC。  

第二个问题:这个芯片有1024KB 的闪存和256KB 的 RAM。  此系统是否可以命名为"实时"系统? 我是否有足够的内存、因此该系统将被命名

"实时"、我不会丢失任何数据?  我理解"实时"是一个有点哲学的问题、但我被问及这个问题、没有答案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    MSP432E401Y 状态数据表在首页中、该器件包含2个 ADC、每个 ADC 的采样率均为2Msps。

    当然、本节仅介绍 ADC 本身的功能。 当然、可实现的采样速度也取决于其他因素、例如信号源的阻抗。 请记住、源极的电阻需要足够低、以便以远高于2Msps 的速度为 ADC 的采样电容器充电、从而实现精度和采样率。 有关更多详细信息、请通读 ADC 的技术参考指南说明。

    理论上、您可以接近4个输入、每个输入为1Msps。

    第二个问题。 器件的存储器大小对其实时功能并不重要。 而是执行速度。 正如您所说的、系统是否可被称为实时功能的问题有点模糊。 从最高层的角度来看、对于我来说、如果系统能够以100%的占空比永久执行分配的任务和功能、而不会在执行任务时造成越来越长的延迟、那么它就能够实时运行。

    现在看一下您的示例、根据您提供的有限信息、我只能说以下内容:

    任务似乎是对4个通道进行1Msps 采样。

    2.通过以太网将数据连接并传输到 PC/LabView。

    MSP432E401Y 的以太网控制器支持高达100Mbps 的数据传输速率。 这应该足以传输4MSPS 结果、当然、协议需要传输的结果将不仅仅是普通的 ADC 结果。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    请告诉我们、您是否仍需要有关此主题的支持。 非常感谢。

    此致

    Peter