我想创建一个基于 MSP432E401Y SimpleLink 以太网微控制器的数据采集系统。 此芯片有一个 Launchpad 开发套件。
此芯片上有两个12位 ADC、总共有20个输入。 每个 ADC 的最大数据速率为2个样本/秒(?)。 (数据表不太容易混淆)。
第一个问题:这是否意味着我可以获得数据速率1 MS/s 4个输入?
我想用 MSP432E401Y 将8个模块连接到千兆位以太网交换机、之后再使用 LabView 软件连接到 PC。
第二个问题:这个芯片有1024KB 的闪存和256KB 的 RAM。 此系统是否可以命名为"实时"系统? 我是否有足够的内存、因此该系统将被命名
"实时"、我不会丢失任何数据? 我理解"实时"是一个有点哲学的问题、但我被问及这个问题、没有答案。