This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4011:MSP432P4011

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/887322/msp432p4011-msp432p4011

器件型号:MSP432P4011

您的声明:"通常情况下、SDK 的制作方式是、如果您尝试在不再受支持的芯片版本上运行 SDK、则会收到错误消息。"

"不再支持的芯片版本"到底是什么意思? MSP432P4011处于"活动"状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    此类声明通常涉及的方面是、对于许多器件、我们使用初步器件(例如标记为 XMS432而不是 MSP432...)来分发 LaunchPad。 在较新的 SDK 版本中、我们不再支持这些器件、因为在许多情况下、与发布的器件相比、初始器件有一些勘误表。

    它与计划以任何方式停止零件无关。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、我已经知道了、我误解了所说的/所说的内容!

    msp432p4011比?

    Rgds、Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    是的、MSP432P4011绝对有效且受支持。 您实际上可以在器件网页上看到每个 TI 器件的情况。 如果有标签为"active"的绿色复选标记、则器件不会被淘汰。

     相反、MSP430F1121就是一个例子  、您可以在那里看到标签"不推荐用于新设计"。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我假设问题已解决、从而关闭了线程。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Peter、你可以关闭这个!

    它没有解决我的问题、实际上是:

    如果我询问 msp432p4111 (带 LCD)的"问题"、我会收到答案、但当我询问有关 msp432p4011的问题时、我不会收到答案。 在后一种情况下、大部分时间它都会引用有关 msp432p4111的文档。

    我漫步在对 msp432p4011的支持上、发现它甚至不存在于'SysConfig'工具中、这是什么问题!! 您可能想自己研究一下这个问题吗?

    此致、

    劳伦特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我很遗憾听到这个消息。 实际上、与 MSP432器件相关的支持职责最近发生了变化。 支持已转移到我们的(MSP430)组织中。 在移动过程中、可能会遇到一些问题。

    非常感谢大家提出关于 SysConfig 工具的观点。 我刚刚检查了它。 我将与负责该工具的团队就此采取后续行动。

    在支持方面、应该没有区别。 在向您介绍 MSP432p4111文档方面、我需要了解具体案例。 如果与  涵盖整个 MSP432Pxxx 系列的《技术参考手册》类似、这是有道理的。

    如果您对原始问题的答案不满意、请告知我们。 我们的目标是根据我们的最佳知识和客户满意度回答每个问题。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我们已在 SysConfig 点上提交了一个错误、并将尝试尽快修复。

    作为一种权变措施、只要只使用 MSP432P4011上可用的硬件资源、就可以使用 MSP432P4111的选择。

    我希望这对您有所帮助。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、感谢您的回复。 SysConfig 中不提供 msp432p4011这一事实让我感到担心这个组件是错误的! 是的、这很有帮助。 我的挑战是如何使用 cable-x-R2、让5x5引脚 cc2640r2使用'NPI'与 msp432p4011正常配合使用。 我从 SDK3.20.0.06开始使用'empty_MSP_EXP432P4111_tirtos_ccs'。 我将其转换为 SDK3.40.1.02和 TIV18.12.5LTS、xdctools3.60.2.34 (重建所需的库)。 在 cc2640r2 +msp432p4111上、一切运行正常(在解决 TI 示例中的错误后)。 然后我将其转置到'sable-x-r2'+ msp432p4011'。 对于'NPI'、这不能正常工作、此时我知道这是可穿戴设备 cc2640r2 (5x5)的问题。 启动时、看起来可寻址不会响应从"M 4324011"变为低电平的"RDY"。  

    如果有'mq_timedreceive (apQueueRec、(void*)&curEvent、sizeof (uint32_t)、&prio、&ts);'捕获第一个'PUI'、则超时! 然而、很难"调试"可寻址的 cc2640r2! 此时、我正忙于使用免费 IO 为我提供有关程序流的信号、这可以帮助我找到手头的问题! 欢迎提出建议。

    我将对 SWV 有一些乐趣、但这里有一个小问题! 文档规定应使用 TDO! 这是正确的、还是它也可以是另一个 GPIO 引脚?

    步骤1:目标配置

    CC26xx 和 CC13xx SensorTag 开发套件可与可选调试器 DevPack (CC_DEVPACK_DEBUG)搭配使用、后者是一款支持 SWO 跟踪的 XDS110类调试探针。 这些器件系列要求应用将 SWO 跟踪路由到 GPIO 引脚。 应用需要将 SWO 跟踪路由到 TDO 引脚、方法是在应用中包含以下行:

    //将串行线查看器映射到 JTAG TDO 引脚

    IOCPortConfigureSet (IOID_16、IOC_PORT_MCU_SWV、IOC_STD_OUTPUT);

    此致、

    劳伦特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    非常感谢您的反馈和其他信息。

    在 CC26xx 上、很遗憾、我不是专家。 此外、从 TI 的角度来看、我们将支持除以产品、还包括 E2E 论坛。 出于这两个原因、我是否可以请求您在 CC26xx 相关论坛中单独提出支持请求? 我认为在座的同事更有能力正确地回答这个问题。 非常感谢。

    如果有其他 MSP 问题、您当然可以再次联系此论坛部分。 不过、请单独为每个问题打开支持案例。 原因是、我们希望能够重复使用特定问题的解决方案、并使其尽可能容易找到。 因此、每个案例基本上应与案例的标题主题相关。 再次感谢您。

    此致

    Peter