器件型号:MSP432P4011
您的声明:"通常情况下、SDK 的制作方式是、如果您尝试在不再受支持的芯片版本上运行 SDK、则会收到错误消息。"
"不再支持的芯片版本"到底是什么意思? MSP432P4011处于"活动"状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432P4011
您的声明:"通常情况下、SDK 的制作方式是、如果您尝试在不再受支持的芯片版本上运行 SDK、则会收到错误消息。"
"不再支持的芯片版本"到底是什么意思? MSP432P4011处于"活动"状态。
您好、Laurent、
是的、MSP432P4011绝对有效且受支持。 您实际上可以在器件网页上看到每个 TI 器件的情况。 如果有标签为"active"的绿色复选标记、则器件不会被淘汰。
相反、MSP430F1121就是一个例子 、您可以在那里看到标签"不推荐用于新设计"。
此致
Peter
是的、Peter、你可以关闭这个!
它没有解决我的问题、实际上是:
如果我询问 msp432p4111 (带 LCD)的"问题"、我会收到答案、但当我询问有关 msp432p4011的问题时、我不会收到答案。 在后一种情况下、大部分时间它都会引用有关 msp432p4111的文档。
我漫步在对 msp432p4011的支持上、发现它甚至不存在于'SysConfig'工具中、这是什么问题!! 您可能想自己研究一下这个问题吗?
此致、
劳伦特
您好、Laurent、
我很遗憾听到这个消息。 实际上、与 MSP432器件相关的支持职责最近发生了变化。 支持已转移到我们的(MSP430)组织中。 在移动过程中、可能会遇到一些问题。
非常感谢大家提出关于 SysConfig 工具的观点。 我刚刚检查了它。 我将与负责该工具的团队就此采取后续行动。
在支持方面、应该没有区别。 在向您介绍 MSP432p4111文档方面、我需要了解具体案例。 如果与
涵盖整个 MSP432Pxxx 系列的《技术参考手册》类似、这是有道理的。
如果您对原始问题的答案不满意、请告知我们。 我们的目标是根据我们的最佳知识和客户满意度回答每个问题。
此致
Peter
您好、Peter、感谢您的回复。 SysConfig 中不提供 msp432p4011这一事实让我感到担心这个组件是错误的! 是的、这很有帮助。 我的挑战是如何使用 cable-x-R2、让5x5引脚 cc2640r2使用'NPI'与 msp432p4011正常配合使用。 我从 SDK3.20.0.06开始使用'empty_MSP_EXP432P4111_tirtos_ccs'。 我将其转换为 SDK3.40.1.02和 TIV18.12.5LTS、xdctools3.60.2.34 (重建所需的库)。 在 cc2640r2 +msp432p4111上、一切运行正常(在解决 TI 示例中的错误后)。 然后我将其转置到'sable-x-r2'+ msp432p4011'。 对于'NPI'、这不能正常工作、此时我知道这是可穿戴设备 cc2640r2 (5x5)的问题。 启动时、看起来可寻址不会响应从"M 4324011"变为低电平的"RDY"。
如果有'mq_timedreceive (apQueueRec、(void*)&curEvent、sizeof (uint32_t)、&prio、&ts);'捕获第一个'PUI'、则超时! 然而、很难"调试"可寻址的 cc2640r2! 此时、我正忙于使用免费 IO 为我提供有关程序流的信号、这可以帮助我找到手头的问题! 欢迎提出建议。
我将对 SWV 有一些乐趣、但这里有一个小问题! 文档规定应使用 TDO! 这是正确的、还是它也可以是另一个 GPIO 引脚?
CC26xx 和 CC13xx SensorTag 开发套件可与可选调试器 DevPack (CC_DEVPACK_DEBUG)搭配使用、后者是一款支持 SWO 跟踪的 XDS110类调试探针。 这些器件系列要求应用将 SWO 跟踪路由到 GPIO 引脚。 应用需要将 SWO 跟踪路由到 TDO 引脚、方法是在应用中包含以下行:
| //将串行线查看器映射到 JTAG TDO 引脚
IOCPortConfigureSet (IOID_16、IOC_PORT_MCU_SWV、IOC_STD_OUTPUT); |
此致、
劳伦特
您好、Laurent、
非常感谢您的反馈和其他信息。
在 CC26xx 上、很遗憾、我不是专家。 此外、从 TI 的角度来看、我们将支持除以产品、还包括 E2E 论坛。 出于这两个原因、我是否可以请求您在 CC26xx 相关论坛中单独提出支持请求? 我认为在座的同事更有能力正确地回答这个问题。 非常感谢。
如果有其他 MSP 问题、您当然可以再次联系此论坛部分。 不过、请单独为每个问题打开支持案例。 原因是、我们希望能够重复使用特定问题的解决方案、并使其尽可能容易找到。 因此、每个案例基本上应与案例的标题主题相关。 再次感谢您。
此致
Peter