大家好、团队、
我的客户正在寻找采用塑料封装的 MSP430FR5969-SP。 他想知道在 LEO 和 GEO 中使用此器件可以完成多长时间的太空任务? 辐射以外的其他哪些影响会限制空间的寿命? 是否有外部技术可延长灌封、涂层或其他塑料封装器件的寿命? 是否有可用的应用描述?
提前感谢。
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我的客户正在寻找采用塑料封装的 MSP430FR5969-SP。 他想知道在 LEO 和 GEO 中使用此器件可以完成多长时间的太空任务? 辐射以外的其他哪些影响会限制空间的寿命? 是否有外部技术可延长灌封、涂层或其他塑料封装器件的寿命? 是否有可用的应用描述?
提前感谢。
此致、
Renan
Renan、您好!
是的、我不得不四处询问、以找到在这一领域最了解的人。
本应用手册适用于我们的航天塑料器件、例如 MSP430FR5969-SP 和航天 EP 器件。 请参阅第5节中的“利用增强型航天塑料产品降低 NewSpace 中的风险”。
专家提供:
"客户可能需要注意的是、封装材料是一种可吸收水分和气体外有机化合物的有机模压混合物–航天 EP 产品上使用的模压混合物超出了 ASTM E-495规定的总质量损失中 NASA 驱动的释气要求 (TML)和收集的挥发性冷凝物(CVCM)。
MSP430FR5969-SP‘S 流和可靠性报告的“第4部分”中包含了 MSP430FR5969-SP 气体测试的结果。
最终、客户要求取决于具体的任务持续时间和轨道、他们需要确定我们的废气测试结果是否符合其特定的项目要求。"
此外、此辐射测试报告可能会有所帮助: MSP430FR5969-SP 的单粒子效应测试报告
这是否有帮助?