This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:需要了解 LEO 和 GEO 中的 A 的时长

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900513/msp430fr5969-sp-need-to-know-how-long-a-in-leo-and-geo

器件型号:MSP430FR5969-SP

大家好、团队、

我的客户正在寻找采用塑料封装的 MSP430FR5969-SP。 他想知道在 LEO 和 GEO 中使用此器件可以完成多长时间的太空任务? 辐射以外的其他哪些影响会限制空间的寿命? 是否有外部技术可延长灌封、涂层或其他塑料封装器件的寿命? 是否有可用的应用描述?  

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我看看有关这些问题的可用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    此请求是否有任何更新?

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、我不得不四处询问、以找到在这一领域最了解的人。

    本应用手册适用于我们的航天塑料器件、例如 MSP430FR5969-SP 和航天 EP 器件。 请参阅第5节中的“利用增强型航天塑料产品降低 NewSpace 中的风险”。

    专家提供:

    "客户可能需要注意的是、封装材料是一种可吸收水分和气体外有机化合物的有机模压混合物–航天 EP 产品上使用的模压混合物超出了 ASTM E-495规定的总质量损失中 NASA 驱动的释气要求 (TML)和收集的挥发性冷凝物(CVCM)。

     MSP430FR5969-SP‘S 流和可靠性报告的“第4部分”中包含了 MSP430FR5969-SP 气体测试的结果

     最终、客户要求取决于具体的任务持续时间和轨道、他们需要确定我们的废气测试结果是否符合其特定的项目要求。"

    此外、此辐射测试报告可能会有所帮助: MSP430FR5969-SP 的单粒子效应测试报告

    这是否有帮助?