This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC -- LPM3

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/900138/msp430fr2355-sac----lpm3

器件型号:MSP430FR2355

晚上很好

我在 MSP 上使用带有 SAC 封装的斜坡功能...我使用的是内部基准发生器、 DAC 和内部运算放大器...当我进入 LPM3时,有人能告诉我,为了使 DAC 保持其最后一个已知值并在输出引脚上产生它,我需要保持电源的最小值是多少?  我想为 LPM3....找到可能的最低功耗解决方案

谢谢你

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    对于"我需要为 DAC 保持供电的最小值"、您的意思是什么? 您不仅可以为 MCU 供电、还可以为 DAC 供电、因此应遵循数据表中所述的 MCU 电源规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei。。。

    我的意思是、我想通过 OA 缓冲器在输出引脚上设置 DAC 值、然后进入 LPM3。  此时、我是否可以关闭基准或运算放大器或 DAC、并仍然保留输出端的值、从而节省不运行基准缓冲器或运算放大器或 DAC 的低电流?  这些硬件部件都消耗电流,我希望在设置该值后,可以关闭硬件部件以节省电池电流...... 在我写这篇文章时、我想一旦关闭这些器件、输出将降为零

    谢谢

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(SLAU445I)未对 LPM3中的 SAC (DAC)自行关闭作出任何说明。 作为一个连续时间的东西、我怀疑它不是。 我没有看到什么关于什么是"低功耗"模式的详细信息、但我怀疑不是这样。

    我希望、如果您关闭基准、这将降至0、DAC 输出也将如此。 DACSREF=0是 Vcc、所以我想这不会停止。

    我看到过"采样保持"DAC、它们是由刷新电路提供有效支持的电容器。 即使他们最终也必须回到"权威"、以了解目标的级别。

    尽管如此、我想这是一个简单的实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruce。。。。

    是的,我几乎尝试了这些实验,我希望能有一些幻味酱,可能我错过了...... 思考他们可能会像 A/DS。

    Steve