晚上很好
我在 MSP 上使用带有 SAC 封装的斜坡功能...我使用的是内部基准发生器、 DAC 和内部运算放大器...当我进入 LPM3时,有人能告诉我,为了使 DAC 保持其最后一个已知值并在输出引脚上产生它,我需要保持电源的最小值是多少? 我想为 LPM3....找到可能的最低功耗解决方案
谢谢你
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
晚上很好
我在 MSP 上使用带有 SAC 封装的斜坡功能...我使用的是内部基准发生器、 DAC 和内部运算放大器...当我进入 LPM3时,有人能告诉我,为了使 DAC 保持其最后一个已知值并在输出引脚上产生它,我需要保持电源的最小值是多少? 我想为 LPM3....找到可能的最低功耗解决方案
谢谢你
Steve
你好,Wei。。。
我的意思是、我想通过 OA 缓冲器在输出引脚上设置 DAC 值、然后进入 LPM3。 此时、我是否可以关闭基准或运算放大器或 DAC、并仍然保留输出端的值、从而节省不运行基准缓冲器或运算放大器或 DAC 的低电流? 这些硬件部件都消耗电流,我希望在设置该值后,可以关闭硬件部件以节省电池电流...... 在我写这篇文章时、我想一旦关闭这些器件、输出将降为零
谢谢
Steve
用户指南(SLAU445I)未对 LPM3中的 SAC (DAC)自行关闭作出任何说明。 作为一个连续时间的东西、我怀疑它不是。 我没有看到什么关于什么是"低功耗"模式的详细信息、但我怀疑不是这样。
我希望、如果您关闭基准、这将降至0、DAC 输出也将如此。 DACSREF=0是 Vcc、所以我想这不会停止。
我看到过"采样保持"DAC、它们是由刷新电路提供有效支持的电容器。 即使他们最终也必须回到"权威"、以了解目标的级别。
尽管如此、我想这是一个简单的实验。