这是 TI MSP430引导加载程序(BSL)源代码的链接:
两个问题:
- 这是真正的最新吗? (我想这意味着"这是一个始终访问最新 BSL 源代码的永久链接吗?")
- 此代码是否与我的 MSP430F5359微处理器密切相关? 看起来不错、但我看不到微处理器的明显源目录:
Atlant
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是 TI MSP430引导加载程序(BSL)源代码的链接:
两个问题:
Atlant
伊斯天:
感谢您提供该表的指针、但这仍然不能回答我的问题。 此套件中包含16个 IAR 项目(其中8个用于 IAR 6)和更多 CCS 项目、但哪个版本会构建 MSP430F5359上实际安装的特定00.07.05.04目标? 如果我假设这是一个 IAR 项目、那么可能的候选对象似乎是:
另一个小难题是 IAR 6现在已经很旧了。 由于编译器发生了变化、如果我要编译工程、那么最终可能会有至少稍微不同的代码、正是因为如此。
顺便说一下、这两个 IAR 项目的 RAM 都不使用0x1C00到0x43FF。 根据.xcl 文件、第一个使用 1C00-5BFF、第二 个使用2400-33FF。
Atlant
是的、你是对的。 IDE 中的不同设置也会导致不同的输出代码。 我不知道他们在生产线上下载的 txt 文件是什么。 我知道、没有人清楚 BSL 的历史。
我建议您使用 MSP430BSL_1_01_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F665x_Family\BSL.00.07.06.06.04。 由于他们是同一个家庭,因此应在 F5359上工作。
伊斯天