This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5359:这是最新的 TI BSL 源代码包吗?

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888292/msp430f5359-is-this-the-latest-ti-bsl-source-code-package

器件型号:MSP430F5359

这是 TI MSP430引导加载程序(BSL)源代码的链接:

http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_CustomBSL430/latest/index_FDS.html

两个问题:

  1. 这是真正的最新吗? (我想这意味着"这是一个始终访问最新 BSL 源代码的永久链接吗?")

  2. 此代码是否与我的 MSP430F5359微处理器密切相关? 看起来不错、但我看不到微处理器的明显源目录:

Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他数据:

    确认这个.zip 封装适用于我们的 MSP430F5359微处理器、因为我们的 MSP430F5359芯片出厂时就已包含.zip 文件中的以下 BSL 映像:

    • /TI_BSL_Firmware/Released_BSL_images/MSP430F663x_Family/UART BSL/BSL.00.07.05.04.txt

    Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅闪存引导加载程序文档。 所有这些器件在出厂时都使用相同的 BSL (BSL.00.07.05.04)。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天:

    感谢您提供该表的指针、但这仍然不能回答我的问题。 此套件中包含16个 IAR 项目(其中8个用于 IAR 6)和更多 CCS 项目、但哪个版本会构建 MSP430F5359上实际安装的特定00.07.05.04目标? 如果我假设这是一个 IAR 项目、那么可能的候选对象似乎是:

    • /IAR_BSL_Source/IAR_v6_MSP430F543xA_TA_UART/
    • /IAR_BSL_Source/IAR_v6_MSP430F552x_TA_UART/

    另一个小难题是 IAR 6现在已经很旧了。 由于编译器发生了变化、如果我要编译工程、那么最终可能会有至少稍微不同的代码、正是因为如此。

    顺便说一下、这两个 IAR 项目的 RAM 都不使用0x1C00到0x43FF。 根据.xcl 文件、第一个使用 1C00-5BFF、第二 个使用2400-33FF。

    Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 IDE 中的不同设置也会导致不同的输出代码。  我不知道他们在生产线上下载的 txt 文件是什么。 我知道、没有人清楚 BSL 的历史。

    我建议您使用 MSP430BSL_1_01_00_01\Released_BSL_Images\MSP430F665x_Family\BSL.00.07.06.06.04。 由于他们是同一个家庭,因此应在 F5359上工作。

    伊斯天