This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:更新 MSP432P401R LaunchPad 上 XDS110ET 的固件

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/899077/msp432p401r-update-the-firmware-of-xds110et-on-msp432p401r-launchpad

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCPDT

尊敬的团队:

我的客户希望 更新 MSP432P401R LaunchPad (黑板)上的 XDS110ET 固件。 因为当他将 Launchpad 插入 PC 时、它没有显示任何内容。

他使用 J-link 和 J-flash-V6.52a 更新了 MSP432P401R LaunchPad 上的 XDS110ET 固件。

他 烧录了 boot_loader.bin 和 firmware.bin。 但 在插入 PC 时仍然没有响应。 他在 万用表和  USB 连接的情况下测量了 TM4C129ENCPDT 的三个引脚。

是否有其他方法可以找出问题所在? 或者他用 J-link 烧录的固件是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    遗憾的是、我们不再支持黑色 MSP432板(大多数软件也不支持。)  黑色 LaunchPad 上有预制实验器件(XMS432)。   请让客户将其替换为红色 MSP-EXP432P401R、其中包含生产器件。   

    我知道生产版本需要进行器件更改、但最终导致这些早期电路板过时、尽管我再也不记得这些更改是什么。   

    请告诉我他们是否可以升级到红色 launchpad。   

    谢谢、

    JD