This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:仪表总线无线串行库是否可用于有线仪表总线设置?

Guru**** 2519760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, TSS721A, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/898075/msp430fr6047-can-the-meter-bus-wireless-serial-library-be-used-for-a-wired-meter-bus-setup

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6989TSS721A

您好!

我正在设计一个需要有线仪表总线通信并将 TSS721A 用作从器件的接口 IC 的设计。 我在另一篇文章中看到、TI 有一个无线 MeterBus 串行库、但可以针对有线连接进行修改吗? 它是否与 MSP430FR6989微型器件兼容? 此外、还调用了一个 TI MeterBus 到 RS485数据收集器示例(如下所示)、是使用相同的库、还是有其他可用的库? 它是否可用于读取和响应 MeterBus 请求?

TIDM-1005支持 M-Bus 和 RS485协议转换的数据收集器参考设计

太棒了!

标记