This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:SPI 预分频器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/895215/msp430f5659-spi-prescaler

器件型号:MSP430F5659

您好!

PFA、SPI 和 I2C 线路快照。 我计划使用3引脚 SPI 模式、在 GPIO 模式下配置"P8.4/UCB1CLK/UCA1STE"以进行 CS 控制。 如果可能、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅用户指南中有关 USCI 功能的详细信息  、并参阅 Code Composer Studio Resource Explorer 中的 SPI 代码示例。

    您是否打算将 MSP430用作 SPI 主器件? MSP430 USCI STE 功能仅限于输入方向。 这意味着、如果在多主控模式下、MSP 需要输出一个 STE 信号、则必须通过任何可用的 GPIO 和 CPU 活动来完成此操作。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道、如果我在 SPI 3引脚模式下使用 MSP430F5659作为主器件、我是否可以使用这个被单独配置为 GPIO 的"P8.4/UCB1CLK/UCA1STE"引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原则上是肯定的。 可以将 P8.4用作 GPIO 或用于其他非 SPI 功能。 但是、如果在您的设置中有必要避免主机之间的冲突的情况、则必须找到一个软件权变措施来处理这种情况。

    如果将 MSP430F5659用作唯一的 SPI 主器件、则在3引脚模式下当然可以做到这一点。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们、您是否仍需要有关此主题的支持。 非常感谢。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这解决了我的问题。 谢谢。