请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO、
我正在从事一个学校项目、其目标是使用德州仪器微控制器实现实时反转效果。
我选择了 MSP430-FR5994和 BoostXL-Audio BoosterPack 作为其声音处理能力。 我们一直在尝试修改中给出的示例代码
BoostXL-Audio RecdordPlayback,通过循环 RunRecord()和 RunPlayback()函数,使语音回放立即发生。 但我无法实现平滑播放。
RunRecord()函数使用计时器从 ADC 启动转换,但每次调用该函数时都需要对其进行初始化。 有一种方法来初始化 ADC 以获得常数
只要控制器通电、就会进行连续转换。 如果能为执行这项任务提供最佳方式方面的任何帮助,将不胜感激。