This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用 BoostXL-Audio 示例进行实时音频回放

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/886098/msp430fr5994-using-boostxl-audio-example-for-real-time-audio-playback

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AUDIO

我正在从事一个学校项目、其目标是使用德州仪器微控制器实现实时反转效果。

我选择了 MSP430-FR5994和 BoostXL-Audio BoosterPack 作为其声音处理能力。 我们一直在尝试修改中给出的示例代码  

BoostXL-Audio RecdordPlayback,通过循环 RunRecord()和 RunPlayback()函数,使语音回放立即发生。 但我无法实现平滑播放。

RunRecord()函数使用计时器从 ADC 启动转换,但每次调用该函数时都需要对其进行初始化。 有一种方法来初始化 ADC 以获得常数

只要控制器通电、就会进行连续转换。 如果能为执行这项任务提供最佳方式方面的任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用  ADC 的单通道重复模式或通道重复序列(重复自动扫描)模式进行连续转换。  多采样和转换(ADC12MSC)位可以为您提供另一种与我提到的模式相结合的连续模式。 有关详细信息、请参阅 MSP430FR5994用户指南的 ADC_12B 一章。