您好!
我阅读了以下主题和文档。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/791364/2937104#2937104
https://www.ti.com/lit/ug/tidue90/tidue90.pdf
我想了解当 TIDM-1021板水平放置和倾斜时液体耐受的可能性。
根据上述信息、我的理解是、由于以下原因、TIDM-1021无法水平放置。
当水平放置 TIDM-1021板时、如果我们在其上倒大水、则会保留大水滴。
因此、CapTIvate 无法检测到触控。
当 TIDM-1021板倾斜时、如果我们在板上倒一大块水、水会持续流动。
热电阻 CapTIvate 可以检测到触控。
但我认为1和2的情况没有太大不同。(两者都涉及带水的 TIDM-1021)
您能告诉我 CapTIvate 在这种情况下无法检测到触控的机制的详细信息1吗?
此致、
U-SK