This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1021:当 TIDM-1021板水平放置且倾斜时、液体容差的可能性

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885733/tidm-1021-possibility-of-liquid-tolerance-when-the-tidm-1021-board-is-placed-horizontally-and-when-it-is-tilted

器件型号:TIDM-1021

您好!

我阅读了以下主题和文档。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/791364/2937104#2937104

https://www.ti.com/lit/ug/tidue90/tidue90.pdf

我想了解当 TIDM-1021板水平放置和倾斜时液体耐受的可能性。

根据上述信息、我的理解是、由于以下原因、TIDM-1021无法水平放置。

当水平放置 TIDM-1021板时、如果我们在其上倒大水、则会保留大水滴。

    因此、CapTIvate 无法检测到触控。

当 TIDM-1021板倾斜时、如果我们在板上倒一大块水、水会持续流动。

    热电阻 CapTIvate 可以检测到触控。

但我认为1和2的情况没有太大不同。(两者都涉及带水的 TIDM-1021)

您能告诉我 CapTIvate 在这种情况下无法检测到触控的机制的详细信息1吗?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    我已与我们的水专家联系、以帮助回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、U-SK、

    水平用例基于我们的测试结果、当水在面板上水平时、我们可以看到按钮之间发生了一些交叉。 不会出现假触摸、但当您触摸一个按钮时、相邻按钮也可能被触发。  

    这还取决于形成一个水层的水的大小。 水越多、交叉接触问题就越多。  

    谢谢、

    是的