请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2041 主题中讨论的其他器件: MSP430AFE253
您好!
MSP430I2041数据表将"施加到引脚的电压"绝对最大值指定为[-.3、Vcc+.3]、但这明确排除了 SD24输入引脚(A0.0+、A0.0-、A1.0+、...)。
数据表似乎未指定 SD24输入引脚的绝对最大电压范围。 它确实将 SD24的"绝对输入电压范围"指定为[AVSS-1、VCC]、但我认为这是针对额定性能而不是绝对最大范围。
是否有人知道可施加到 SD24输入引脚而不损坏器件的绝对最大电压范围?
(同样值得注意的是、MSP430AFE253数据表不会将 SD24引脚排除在其绝对最大额定值之外、但我想这是一个误差、因为 SD24被允许进入 AVSS-1。)
谢谢!
David