This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24模拟引脚上的绝对最大电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885541/msp430i2041-sd24-absolute-maximum-voltage-on-analog-pins

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP430AFE253

您好!

MSP430I2041数据表将"施加到引脚的电压"绝对最大值指定为[-.3、Vcc+.3]、但这明确排除了 SD24输入引脚(A0.0+、A0.0-、A1.0+、...)。

数据表似乎未指定 SD24输入引脚的绝对最大电压范围。 它确实将 SD24的"绝对输入电压范围"指定为[AVSS-1、VCC]、但我认为这是针对额定性能而不是绝对最大范围。

是否有人知道可施加到 SD24输入引脚而不损坏器件的绝对最大电压范围?

(同样值得注意的是、MSP430AFE253数据表不会将 SD24引脚排除在其绝对最大额定值之外、但我想这是一个误差、因为 SD24被允许进入 AVSS-1。)

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将与我们的开发团队确认并尽快回复您。