您好!
在 MSP430系列方面、我有点新手、希望我有一个易于回答的问题。 我使用的是 MSP430FR5969 Launchpad 套件、我需要使用 VLO 而不是手表晶体将 RTC 配置为在 LPM3.5下工作。 我可以在数据表中看到、这应该是可能的、但我看不到如何以这种方式配置器件。 我的第一个猜测是将 VLO 指定为 ACLK 的源、但这在 LMP3.5中会关断。
有人可以向正确的方向指出我吗? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 MSP430系列方面、我有点新手、希望我有一个易于回答的问题。 我使用的是 MSP430FR5969 Launchpad 套件、我需要使用 VLO 而不是手表晶体将 RTC 配置为在 LPM3.5下工作。 我可以在数据表中看到、这应该是可能的、但我看不到如何以这种方式配置器件。 我的第一个猜测是将 VLO 指定为 ACLK 的源、但这在 LMP3.5中会关断。
有人可以向正确的方向指出我吗? 非常感谢。
3.2.4内部超低功耗低频振荡器(VLO)
内部 VLO 提供的典型频率为10kHz (请参阅的器件专用数据表
参数)、而无需晶体。 VLO 可为不需要精确时基的低成本超低功耗时钟源应用提供支持。 为了节省功耗、VLO 会在何时断电
不需要、仅在需要时启用。
在以下任何情况下启用 VLO:
•VLO 是 ACLK (SELAx = 1)的时钟源、在激活模式下(AM)通过 LPM3 (OSCOFF = 0)
•VLO 是 MCLK 的时钟源(SELMx = 1)和在激活模式下(AM)(CPUOFF = 0)
•VLO 是 SMCLK 的时钟源(SELSx = 1)、在激活模式下(AM)通过 LPM1 (SMCLKOFF = 0)
•VLOOFF = 0。 在激活模式(AM)下通过 LPM4启用 VLO。
•VLO 被选为 RTC 的时钟源、RTC 被使能(RTCHOLD = 0)、并且进入 LPMx.5。
这是从用户指南(SLAU367O)中提取的。 突出显示的语句是否意味着我们可以将 VLO 用于 RTC?