This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:在 LPM3.5中将 VLO 设置为 RTC 源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/885427/msp430fr5969-set-vlo-as-rtc-source-in-lpm3-5

器件型号:MSP430FR5969

您好!  

在 MSP430系列方面、我有点新手、希望我有一个易于回答的问题。 我使用的是 MSP430FR5969 Launchpad 套件、我需要使用 VLO 而不是手表晶体将 RTC 配置为在 LPM3.5下工作。 我可以在数据表中看到、这应该是可能的、但我看不到如何以这种方式配置器件。 我的第一个猜测是将 VLO 指定为 ACLK 的源、但这在 LMP3.5中会关断。  

有人可以向正确的方向指出我吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表(SLAS704G)图1-1注 A (和用户指南(SLAU367O)图28-1)、RTC_B 只能与晶振一起使用、而不能与 VLOCLK 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.2.4内部超低功耗低频振荡器(VLO)

    内部 VLO 提供的典型频率为10kHz (请参阅的器件专用数据表
    参数)、而无需晶体。 VLO 可为不需要精确时基的低成本超低功耗时钟源应用提供支持。 为了节省功耗、VLO 会在何时断电
    不需要、仅在需要时启用。
    在以下任何情况下启用 VLO:
    •VLO 是 ACLK (SELAx = 1)的时钟源、在激活模式下(AM)通过 LPM3 (OSCOFF = 0)
    •VLO 是 MCLK 的时钟源(SELMx = 1)和在激活模式下(AM)(CPUOFF = 0)
    •VLO 是 SMCLK 的时钟源(SELSx = 1)、在激活模式下(AM)通过 LPM1 (SMCLKOFF = 0)
    •VLOOFF = 0。 在激活模式(AM)下通过 LPM4启用 VLO。
    VLO 被选为 RTC 的时钟源、RTC 被使能(RTCHOLD = 0)、并且进入 LPMx.5。

     

    这是从用户指南(SLAU367O)中提取的。 突出显示的语句是否意味着我们可以将 VLO 用于 RTC?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梅森

    我同意 Bruce 的观点、根据用户指南(SLAU367O)中的 RTC_B 方框图、VLO 不能被用作 RTC_B 时钟源。 对于同一 UG 中的 VLO 说明、我认为这意味着 VLO 可用于其他一些 MSP RTC IP。