Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, LDC1614EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5528 主题中讨论的其他器件: LDC1614EVM
尊敬的支持人员:
在我的原型中、我使用了 LDC1614EVM 板(带 MSP430F5528的评估板)作为设计参考- USB 输入和微控制器电路保持不变(24MHz XTAL、旁路电容器等)、布局变化极小。
BSL 用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/slau319ab/slau319ab.pdf)指出、空中断矢量调用 BSL。 但是、当将电路板连接到 PC 时、器件管理器中不会添加 USB、 并且 MSP430 USB 固件升级示例报告"未连接器件"。
当我通过将 MSP_PUR 连接到 VUSB 来调用 BSL 时、 Windows 会立即报告一个错误"未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"并且"未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"被添加到设备管理器中的 USB 列表中。
我确信我的驱动程序和布线是正确 的、因为它与带有预刷写 MSP430F5528的 LDC1614EVM 电路板完美配合。
您能不能建议问题的原因是什么?
谢谢你