This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:无法使用 USB BSL 对器件进行编程。 "未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"。

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, LDC1614EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/884664/msp430f5528-unable-to-program-device-using-the-usb-bsl-unknown-usb-device-device-descriptor-request-failed

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: LDC1614EVM

尊敬的支持人员:

在我的原型中、我使用了 LDC1614EVM 板(带 MSP430F5528的评估板)作为设计参考- USB 输入和微控制器电路保持不变(24MHz XTAL、旁路电容器等)、布局变化极小。

BSL 用户指南(http://www.ti.com/lit/ug/slau319ab/slau319ab.pdf)指出、空中断矢量调用 BSL。 但是、当将电路板连接到 PC 时、器件管理器中不会添加 USB、 并且 MSP430 USB 固件升级示例报告"未连接器件"。

当我通过将 MSP_PUR 连接到 VUSB 来调用 BSL 时、 Windows 会立即报告一个错误"未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"并且"未知 USB 设备(设备描述符请求失败)"被添加到设备管理器中的 USB 列表中。  

我确信我的驱动程序和布线是正确  的、因为它与带有预刷写 MSP430F5528的 LDC1614EVM 电路板完美配合。

您能不能建议问题的原因是什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [已解决]更新:我发现放置 XTAL 的方向错误-现在一切都按预期工作!