This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:"precision"ADC 规格

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897410/msp432e411y-adc-specifications-of-precision

器件型号:MSP432E411Y

您好!

我的客户询问其 ADC 是否具有"精度"规格。 请给你建议吗?

他们解释说、"精度"一词意味着在相同的 ADC 输入信号电压下得出相同的 ADC 读数。

(我在 Wikipedia 中找到了类似的解释-- https://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision , Accordint 到 Wikipedia,他们的问题不是准确,而是精确。)

请注意、外部环境被认为是理想的。

 

我在 DS 中找不到这样的 ADC 规格、因此我们很高兴 TI 能提供其他数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说、如果 ADC 测量的电压相同、则不同时间的输出结果之间的差异是多少?

    此参数主要用于描述  仪器。 它对 ADC 没有意义、因为它无法描述 ADC 的性能。

    2.对于 MSP432上的 SAR ADC、在理想情况下应始终保持相同。 但在我看来、误差将是1LSB

    如果您询问精度、

    1.此参数受 INL、DNL、EO、EG 影响。 您可以参阅 ET。

    对于交流电压、您需要参考 动态特性。 如 SNR。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    非常感谢您的快速回复。

    让我确认一下。 在我看来、ADC 精度规格不可用。 正确吗?

     

    Eason >>您是不是说如果 ADC 测量的电压相同、那么输出结果之间在不同时间的差异呢?

    是的、我们指不同 ADC 试验的 ADC 读数差异。 输入电压是相同的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们不会提供此数据。 原因是它无法显示 SAR ADC 的性能。 即、该信息已包含在12位中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    非常感谢您的意见。 非常好、非常有用。