请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2155 主题中讨论的其他器件:MSP430F5659、 MSP430FR2355、
您好!
我将使用 msp430fr 系列。
在使用本系列产品之前、有一些需要检查的内容。
我 使用 mspboot 通过 SPI 更新了 msp430f5659的代码。
[ BLE→nRF52→SPI→msp430f5659 MSPBoot ]
而且、 我将以相同的方式使用 msp430fr2155 (或 msp430fr2355)。
[ BLE→nRF52→SPI→msp430fr2155 (或 msp430fr2355) MSPBoot ]
是否可以将 mspboot 用于 msp430fr2155 (或 msp430fr2355)?