This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:适用于 msp430FR 系列的 MSPBoot

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430FR2355, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/897451/msp430fr2155-mspboot-for-msp430fr-series

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP430F5659MSP430FR2355

您好!  

我将使用 msp430fr 系列。

在使用本系列产品之前、有一些需要检查的内容。

我 使用 mspboot 通过 SPI 更新了 msp430f5659的代码。

[ BLE→nRF52→SPI→msp430f5659 MSPBoot ]

而且、 我将以相同的方式使用 msp430fr2155 (或 msp430fr2355)。

[ BLE→nRF52→SPI→msp430fr2155 (或 msp430fr2355) MSPBoot ]

是否可以将 mspboot 用于 msp430fr2155 (或 msp430fr2355)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo、

    请检查以下文档:

    请告诉我这是否有帮助

    此致

    Kostas