This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:CAN 水表应用适用于 MSP430FR6043

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/896003/msp430fr6047-can-water-meter-application-fit-in-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

我正在 MSP430FR6047中开发水表应用。 目前、该应用程序已开发95%。

我已将 MSP430FR6047_EVM_Water DEMO_CODE 用作启动代码。  目前、我的代码大小为75K、数据大约为7.5K。

我还参考了 MSP430FR6043数据表和价格。 MSP430FR6043与 MSP430FR6047类似、但引脚数更少、比 MSP430FR6047便宜得多。

我想将 MSP430FR6043用于水表应用。 您能不能建议水表应用适合 MSP430FR6043、因为它的存储器只有64K。

或者、MSP430FR6043的 USS 库空间比 MSP430FR6047小得多。( 如果我们使用 USS 库、MSP430FR6043中有多少内存可用于用户程序)  

此致、

Suhas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果代码可以放入64KB 存储器中、则使用 MSP430FR6043 进行水表应用是没问题的。 您可以使用简单的用户代码配置 USS 库并对其进行编译。 然后、您可以看到 USS 库使用了多少内存以及有多少内存可用于用户代码。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    请告诉我如何使用简单的用户代码配置 USS 库。

    如果我使用 USS 库通过简单的用户代码设置来编译代码、那么我可以使用"超声波感应设计中心"应用来配置和测试器件。

    此致、

    Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、  

    我们有专家来帮助解决这个问题。 我已将这项质询转给他。  

    谢谢、  

    Lixin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    水表应用代码时、您将看到该示例。 您应该会发现有两个项目。 一个用于 FR6047、另一个用于 FR6043。 您可以使用该应用程序代码进行启动。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用代码下载链接

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html