主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043
您好!
我正在 MSP430FR6047中开发水表应用。 目前、该应用程序已开发95%。
我已将 MSP430FR6047_EVM_Water DEMO_CODE 用作启动代码。 目前、我的代码大小为75K、数据大约为7.5K。
我还参考了 MSP430FR6043数据表和价格。 MSP430FR6043与 MSP430FR6047类似、但引脚数更少、比 MSP430FR6047便宜得多。
我想将 MSP430FR6043用于水表应用。 您能不能建议水表应用适合 MSP430FR6043、因为它的存储器只有64K。
或者、MSP430FR6043的 USS 库空间比 MSP430FR6047小得多。( 如果我们使用 USS 库、MSP430FR6043中有多少内存可用于用户程序)
此致、
Suhas