This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6723:辅助电源系统和低功耗模式

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6723, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/894816/msp430f6723-auxiliary-supply-system-and-low-power-modes

器件型号:MSP430F6723
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我正在开发基于 MSP430F6723的电表。

该芯片在 DVCC 上有电源、在 AUX1上有额外的电池。 其理念是在主电源关闭时切换供电(硬件控制)、存储一些数据并将器件置于 LPM3。 电源恢复后、将仪表置于正常运行状态。

我发现、这在大部分时间都是有效的。 不幸的是、现在和之后都会发生一件奇怪的事情。 当主电源关闭时、芯片将进入某种奇怪的状态、具有高功耗-大约2.5mA (预期5uA 至6uA)。 在这种情况下、电源恢复后、它不会恢复正常、需要2个或3个开/关周期才能使其运行。 如果您连续施加两个或三个关闭周期(在网格上非常正常)、这种情况经常发生。

起初、我以为我的代码出现了问题、因此我尝试简化整个项目。 最后、我要做的是:

#include

void main (void)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
AUXCTL0 = AUXKEY;
AUXIFG=0;
AUXIE|=AUX0SWIE|AUX1SWIE;
AUXCTL0 &=~LOCKAUX;
enable_interrupt ();
while (1)



#pragma vector = AUX_vector
_interrupt void AUX_ISR (void)

switch (__evo_in_range (AUXIV、AUXI_AUXMONIFG))

案例 AUXI_NONE:中断;
案例 AUXI_AUXSWNMIFG:中断;
AUXI_AUX0SWIFG 案例:
_BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);
中断;
AUXI_AUX1SWIFG 案例:
_bis_SR_register_ON_EXIT (LPM3_bits+GIE);
中断;
案例 AUXI_AUX2SWIFG:中断;
案例 AUXI_AUX0DRPIFG:中断;
案例 AUXI_AUX1DRPIFG:中断;
案例 AUXI_AUX2DRPIFG:中断;
案例 AUXI_AUXMONIFG:中断;
默认值:break;

这是整个代码、项目中没有其他内容。

在这种情况下、功耗较高、因为某些引脚可能会漏电、但整体情况是相同的- LPM3 - 250 - 300uA 中的正常条件、在这种"大电流"条件下-大约2.8mA。

切换之间是否有最短的时间、或者我需要确保安全以实现可靠切换?

提前感谢

Maxim Karakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您在应用设计中是否考虑过 AUXPMM1和 AUXPMM2? 请在此处找到相应勘误表的链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    以下是我的原始项目的设置:

    SVSMHCTL &=~(SVSHRVL1 | SVSHRVL0 | SVSMHRRL2 | SVSMHRRL1 | SVSMHRRL0);
    SVSMHCTL|= SVSHRVL1 | SVSMHRRL1;
    PMM_setVCore (PMM_CORE_LEVEL_2);
    SVSMLCTL &=~(SVMLE|SVSLE);

    AUXCTL2 |= AUX1LVL1 | AUX1LVL0;//电池电压电平2.26V
    AUXCTL2 |= AUX0LVL1;//DVCC 电压电平2.14V

    此致

    Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    我希望 DriverLib 函数 setVcore 将 SVSMH 电平增加到用户指南中建议的2设置。 请确认吗?

    但无论如何、在切换期间、尤其是在发生故障时、DVCC 和 AUXVCC1的示波器屏幕截图是什么要求的?

    这对于检查是否满足 AUXPMM1的条件很重要。 根据您的代码、我会说 AUXPMM1未被正确考虑、您同意吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    您是对的、setVcore 应该为 SVSHRVL 和 SVSMHRRL 设置正确的值。这意味着我不需要在这之前设置它们。

    我认为您正确描述了该问题。 为了进一步确认这一点、这里还有一些:在我的原始项目中、AUX1SWIFG 中还有一些代码。 昨天、在我的实验中、我可以确认在失败的情况下、此代码未执行。

    昨天我又做了一个实验。 设置如下所示:

    DVCC -主电源。

    AUX1 -蓄电池

    AUX2 -电容器。

    我应用的逻辑是:

    加电时-检查 DVCC 是否打开-如果打开-禁用硬件控制以切换至 AUX1并在 AUX2上开始充电电容器。

    发生电源故障时、器件应切换至 AUX2并最终断电、因为电容器应能够使其保持极短的运行时间。

    在 AUX2SWIFG 中、我放置了一个无限循环。

    在这种情况下、我能够监控相同的故障行为、即、器件始终保持电池电流消耗约为2.5mA、需要2-3个开关周期才能恢复正常状态。

    关于通风口的示波器图片-我担心这将不得不等到 我们构建新的测试设备并且我的新 MSP-FET 到达为止。 今天早上、我在一个不错的短路后订购了一个-现在我没有 MSP-FET、没有 PC、也没有可测试的器件...  

    我希望 MSP-FET 应该在几天内就在这里。

    同时、如果需要任何其他信息、我也可以提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您为设备加电、DVCC 正常后、您手动切换到 AUXVCC1、然后通过 DVCC 路径为 AUXVCC2上的电容充电?

    建议以另一种方式执行它。 通过 DVCC 供电时、首先给电容充电、如果电容充电、则切换到 AUXVCC1。

    那么、AUXVCC1上发生电源故障是正确的吗? 此时、什么连接到 DVCC?

    如果没有全部3个电源的信号迹线、很难说出发生了什么。 然而、您通过简短的介绍杀害您 MSP FET 的事实也让我感到担忧。
    是否确定您的电源处于控制之下? 了解这一点后、查看示波器快照更为重要。

    顺便说一下、我建议在未连接 JTAG 的情况下进行上电和断电循环、因为这可能会导致错误行为、因为您可能会通过 JTAG 接口后门电源。 在这种情况下、我建议在代码中实现 GPIO 切换信号、以查看在下电上电期间执行代码的哪个部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    也许我没有正确描述它。

    电压

    -如果 DVCC 正常-正常情况-我开始为电容器充电并禁用硬件控制以切换至 AUX1 -以确保在断电后器件将保持短时间并关闭电源。

    -如果 DVCC 不正常-它正在使用电池-所以转到 LPM3。

    当 DVCC 重新打开时-进入正常模式。

    DVCC 上发生电源故障。

    电源应该可以-如果您认为这会有所帮助、我可以发送原理图。

    所有测试都是在 JTAG 断开的情况下完成的-今天早上的短路是因为我忘记了断开 MSP-FET。

    此致

    Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    好的、我想我现在已经理解了、但问题是 DVCC 上的电压下降到哪个电平、如果这导致 AUXPMM1勘误表。 如上所述、需要示波器图片。 期待这些数据。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dietmar、

    我还会回来的

    此致

    Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    希望你在这个疯狂的时代享受东方。 是否有此案例的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietmar、

    我们本周有复活节、所以还没有到来。

    无论如何,我做了更多的测试,在与同事讨论后,这种奇怪行为的原因越来越清楚。

    在我进行实验时、我将 JTAG 上的电缆连接到 PCB 并从 MSP-FET 断开(在 MSP-FET 侧断开更容易)。

    现在、我尝试了相同的实验、断开了 JTAG 电缆与 PCB 的连接、一切都很好、无论我做什么、我都无法达到这个疯狂的状态。 很显然、JTAG 上发生了一些事情、这就是所有这些事情的原因。

    感谢你的帮助。

    此致

    Maxim