This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标指示来自之前 SWD 请求的错误状态。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/961675/msp432p401r-error-connecting-to-the-target-error--614-0x0-the-target-indicates-there-is-an-error-condition-from-a-previous-swd-request

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

  执行以下操作后、我在两个 MSP432p401r Launchpad 上收到此错误消息:

"[2020年。 12. 03。 16:12:50] [错误] Cortex_M4_0:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0)目标表示之前的 SWD 请求中存在错误条件。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。 (仿真包9.1.1.00002)"

1.虽然器件未被锁定、但我尝试了一个加密更新、写了 SD/JTAG 锁定邮箱。 重新启动后,设备从未联机。 此时、我可能已按下电路板复位按钮。

2.1我已将 SD/JTAG 锁定器件、写入闪存邮箱以执行安全更新。 我已经使用 ResetCtl_initateHardResetWithSource()来重新启动

2.2它使用正确的源代码重新启动到我的原始代码。

2.3它正在运行一段时间、此时、我按下了板上的复位按钮。 从那时起、我看不到任何代码正在运行。 我得到该误差。

在这两种情况下、我都会收到此错误消息。 我在网上找不到任何符合我的情况的东西、我无法通过 此处所述的方式连接或进行出厂重置。  如果我的代码正在运行、我可以通过短接 GPIO 将其恢复出厂设置。 我尝试 过 Uniflash 版本 :6.0.2710、会显示 相同的消息。 实际上、无论我选择哪种功能(已尝试:解锁、出厂复位、手动闪存擦除、空白检查等)。

我还尝试在 CCS 中将调试切换到 JTAG、但没有成功。

使用的代码在过去已成功使用、但有一些更改。

此处未提及错误代码: software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

它现在处于什么状态? 如何清除错误? 我已经弄了两块电路板、因此我不愿意尝试我的最后一块电路板。

谢谢、

Peter

PS:我选择了不具有部件号,自从我这么做的那一刻起,它就把我的请求提交给了其它微处理器论坛... 就像我最初的问题 :e2e.ti.com/.../961401

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更新我的交叉点: e2e.ti.com/.../3553260

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南第5.8.3章中说过、您是否尝试过此操作

    "调试器通过 JTAG 或 SWD 对器件的访问在引导过程中会被阻止。 但是、JTAG 和 SWD 接口仍然可以访问器件中的某些 SYSCTL_A 寄存器。 应用程序必须在系统中启动一个引导覆盖以启用 JTAG 和 SWD 锁定。 有关引导覆盖的详细信息、请参阅第5.8.6节。 通过 SYSCTL_A 寄存器和闪存引导改写邮箱、出厂复位引导改写请求可再次启用对完全锁定器件的访问。"

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我也发现了这一点、但这并不说明我如何从 Uniflash 或 CCS 中实际执行它。 正如我在 e2e.ti.com/.../3553260上的另一篇文章中所述、我可以连接到 DAP、但一旦我到达那里、我就无法执行任何操作。 恢复出厂设置最初似乎有所作用(XDS 上的绿色 LED 闪烁)、但它不再执行任何操作(尝试几次后)。 我无法连接到 ARM 内核。 下面是我看到的图像。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充的是、我已经在原始电路板上通过 DAP 和 MSP432_factory_reset.gel 脚本尝试了恢复出厂设置、但没有成功! 即使是闪烁的5行代码、也无法恢复出厂设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 我希望我能为您提供更多帮助。 我可以将此主题再开放一周、等待一位 MSP432专家帮您解决问题。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    是否有机会向这些专家发出邀请? 我的支持请求已经有一周了。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    您有什么想法吗?如何获得此 TT 的支持?

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    嗯、我们现在的 MSP432资源有限。 我想不出更好的方法来帮助您。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以添加任何更新吗? 您可以尝试恢复电路板的出厂设置吗?

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步更新:

    1.我已经设法将其中一个工作板恢复出厂设置、但使用不同的设置只需一次、使用 CCS 的时间大约为7月。 可能缺少的步骤是在下电上电前显式停止调试。 但是、我无法使用相同的步骤再次将其恢复出厂设置。 是否需要等待一段时间才能执行其中一个步骤、以便出厂复位可以实际执行并擦除闪存? 进行出厂复位时、完全闪存擦除需要多长时间?

    2.我的同事在他的设置(最新的 CCS、可操作的非锁定板)上尝试了它,他也无法恢复出厂设置....

    如果我有任何新的内容要分享、我会告诉您。