您好!
执行以下操作后、我在两个 MSP432p401r Launchpad 上收到此错误消息:
1.虽然器件未被锁定、但我尝试了一个加密更新、写了 SD/JTAG 锁定邮箱。 重新启动后,设备从未联机。 此时、我可能已按下电路板复位按钮。
2.1我已将 SD/JTAG 锁定器件、写入闪存邮箱以执行安全更新。 我已经使用 ResetCtl_initateHardResetWithSource()来重新启动
2.2它使用正确的源代码重新启动到我的原始代码。
2.3它正在运行一段时间、此时、我按下了板上的复位按钮。 从那时起、我看不到任何代码正在运行。 我得到该误差。
在这两种情况下、我都会收到此错误消息。 我在网上找不到任何符合我的情况的东西、我无法通过 此处所述的方式连接或进行出厂重置。 如果我的代码正在运行、我可以通过短接 GPIO 将其恢复出厂设置。 我尝试 过 Uniflash 版本 :6.0.2710、会显示 相同的消息。 实际上、无论我选择哪种功能(已尝试:解锁、出厂复位、手动闪存擦除、空白检查等)。
我还尝试在 CCS 中将调试切换到 JTAG、但没有成功。
使用的代码在过去已成功使用、但有一些更改。
此处未提及错误代码: software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html
它现在处于什么状态? 如何清除错误? 我已经弄了两块电路板、因此我不愿意尝试我的最后一块电路板。
谢谢、
Peter
PS:我选择了不具有部件号,自从我这么做的那一刻起,它就把我的请求提交给了其它微处理器论坛... 就像我最初的问题 :e2e.ti.com/.../961401