This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:SD24 ADC 的 Vref 和增益设置

Guru**** 2391315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/967293/msp430i2041-vref-and-the-gain-settings-of-the-sd24-adc

器件型号:MSP430I2041

您好!

下面是 MSP430I2041的原理图、我们为 ADC 使用内部 Vref、Vref 引脚上的电压为1.15V。

对于 A0+和 A0-上的0.55V 电压、我们将读取 ADC 计数为16315 (满量程)。

预期值低于满量程的一半、即0.55V 时的大约7250、内部 Vref 为1.15V、因此请参阅以下 SD24配置并指导我进行正确配置。


SD24INCTL0 |= SD24GAIN0;
SD24INCTL1 |= SD24GAIN0;

SD24CTL = SD24REFS;

SD24CCTL0 |= SD24GRP | SD24DF;//使用 CH1分组
SD24CCTL1 |= SD24GRP | SD24DF;//使用 CH2分组

_delay_cycles (3200);

SD24CCTL2 |= SD24SC;//将位设置为开始转换

谢谢、

桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您使用的 C32为10uF。 但是、我们建议该电容器的值为100nF。当 SD24使用内部基准(SD24REFS = 1)运行时、不得从外部加载 VREF 引脚。 只有建议的电容值、CVREF 必须连接在 VREF 引脚和 AVSS 上。 根据数据表、表5-19。

     

     

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    我们将 Vref 电容器更改为0.1uF、它接地至 AVSS、但结果相同。

    固件中的增益设置问题、请提供相同的建议。

    谢谢、

    桑托什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    您可以尝试使用它、
    SD24INCTL0 = SD24GAIN0;
    SD24INCTL1 = SD24GAIN0;

    此致、

    现金 Hao