您好!
下面是 MSP430I2041的原理图、我们为 ADC 使用内部 Vref、Vref 引脚上的电压为1.15V。
对于 A0+和 A0-上的0.55V 电压、我们将读取 ADC 计数为16315 (满量程)。
预期值低于满量程的一半、即0.55V 时的大约7250、内部 Vref 为1.15V、因此请参阅以下 SD24配置并指导我进行正确配置。
SD24INCTL0 |= SD24GAIN0;
SD24INCTL1 |= SD24GAIN0;
SD24CTL = SD24REFS;
SD24CCTL0 |= SD24GRP | SD24DF;//使用 CH1分组
SD24CCTL1 |= SD24GRP | SD24DF;//使用 CH2分组
_delay_cycles (3200);
SD24CCTL2 |= SD24SC;//将位设置为开始转换
谢谢、
桑托什。