This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F:与 EEPROM 相关

Guru**** 2589195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/962979/msp430-3p-bipom-mini-max51-f-relate-to-eeprom

器件型号:MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F

你好  

我有一个与 EEPROM 电压相关的问题。  因为我犯了一些错误。

我设计的电路在上拉电阻器和 VCC 之间具有不同的电压。  (电压不同)

有问题吗?  还可以吗?

EEPROM VCC 电压:3.3V

数据上拉电压 :5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    崔京民(音译):

    我看到 EEPROM 在3.3V 下运行、我假设 MSP430也是3.3V、因此不确定为什么要为上拉电阻器使用5V 电压?

    向 MSP430 GPIO 引脚施加5V 电压确实超出了其最大额定输入电压、但考虑到您有一个上拉电阻器来限制流经反向偏置内部 ESD 二极管的电流、因此在短期内不可能立即造成损坏。  上拉电阻器的值是多少?  如果电阻器值足够大、可将电流限制在2mA 以下、则可能正常。  示例:(5V - 3.6V)/2mA ~ 700欧姆。  您的电阻器值是否大于700欧姆?

     从长远来看、例如产品设计、绝对不要这样做、因为这可能会导致 MSP430发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我没有 直接连接 MSP430。

    我添加了电压电平位移。 因此、MSP430的最大额定电压不是问题。

    当您只关注 EEPROM 时。 还可以吗?

    我只是 担心 上拉电阻和 VCC 之间的解压电压。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。  为什么电平转换器的 EEPROM 与 MSP 不在同一侧、因为它们都是3.3V?

    根据 MCHP 24xx65数据表,该部件可以承受6V 的电压,因此看起来您可以接受它的方式;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyeongmin、

    我已经听过您的声音了一段时间,因此我假设您能够解决您的问题。
    因此、我要将此帖子的状态更改为已解决。


    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。