主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、 EVM430-F6779、 MSP-ISO
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
器件型号:MSP430F67791A
代码:EMDC 生成的代码
波特率 :250kbps
我想通过 UART 通信从 EMDC 读取所有参数数据。 我在以下命令中发送到 EMDC:0x55、0xAA、0X06、0X04、0X01、0X01、0X07、0X00、 EMDC 回复了大量数据。
示例:接收到的相位 A 数据为0x55、0xAA、0x0A、0X04、0X80、0X01、0X01、0X60、0X3C、0X00、0X00、0X22、0X01 = 230V (如何计算)
现在、我仅在输入电压为230V 时连接相位 A、输出542mV 交流电压应用 MSP430F67791A MCU 中的 SD0P0、SD0N0引脚。