This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSP430f5529电源引脚 VCC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966774/ccs-msp430f5529-msp430f5529-power-pin-vcc

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5510

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我使用 launchpad MSP430F5529原理图设计具有 MSP430F5529的电路板。在数据表中、Vcc 值为 2.2V 至3V、但在 launchpad 设计中提到了 ass 3.3V...

哪一个更好?

数据表中提到的3V:

LaunchPad 中使用的3.3V 电压:

提前感谢

谢谢、此致、

Rani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F5xx 闪存系列的工作电压为3.3V 至1.8V。 我看到 SBW/JTAG 表中的值为2.2V 和3.3V 注释、但在数据表(1.8V)中注明的最小器件 VCC 之前、我没有发现任何 SBW 接口的使用问题。 如果您需要性能(25MHz)、则应使用(接近) 3.3V。 如果您需要最低功耗、则应使用接近1.8V 的电压。

    LP 限制为板载目标器件或(您的)板上、但限制为3.3V。 最好在板载 USB 硬件模块中包含很少的器件、因为在这种情况下、可以通过 TI HID BSL 上传固件、而不是取决于器件 VCC。

    此外、MSP430F5510是 MSP430F5529的小兄弟、可以为您节省一些 PCB 空间。