This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:时钟输出规格

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/966123/msp430fr5962-specification-of-clock-output

器件型号:MSP430FR5962

您好!

我希望从 MSP430FR5962的 IO 端口获得时钟输出。

Q1:MSP430FR5962的 IO 端口能否输出4MHz 时钟?
数据表将时钟输出的最小值指定为16MHz、但最大值是否可能是错误的?

Q2:该时钟输出是否可用作外部器件的参考时钟?
(您能否提供抖动等精度信息?)

此致、
Una

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:我认为这意味着该 IO 至少可以输出受电容限制的16MHz 频率。 无论如何、根据我的测试、它可以输出4MHz 时钟。

    Q2:是的、您可以。 这是我们的建议。 精度取决于时钟源。 如果使用外部晶体、则温度漂移误差来自外部晶体。 如果使用内部 DCO、则可以发现在所有温度下误差都大约为+-3.5%。