主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我遇到了一些问题、
使用 msp430ware 版本3.7时没有错误
使用最新版本的 msp430ware 3.8、无论编译哪个工程、都存在代码模型大错误、但在我禁用相关错误后。 H 文件、编译正常
分析后、版本3.7没有支持 ROM 功能的函数、因此不报告错误、
您想问一下 msp430fr2433是否不支持 ROM 库
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我遇到了一些问题、
使用 msp430ware 版本3.7时没有错误
使用最新版本的 msp430ware 3.8、无论编译哪个工程、都存在代码模型大错误、但在我禁用相关错误后。 H 文件、编译正常
分析后、版本3.7没有支持 ROM 功能的函数、因此不报告错误、
您想问一下 msp430fr2433是否不支持 ROM 库
谢谢。
您好!
尝试使用 Resource Explorer 中的"rom_driverlib_fr2676.h"头文件替换 ROM driverlib 头文件。
在 MSP430Ware 的最新版本中、它显示了在最新版本中包含3个 ROM driverlib 头文件。 我不确定为什么我只有 fr2676头文件、或者您只有 fr253x_fr263x 头文件、但请尝试使用链接中的 fr2676.h 文件替换您的头文件、并查看工程是否编译为大数据模型。 
感谢您的回复、
我有以下问题、请予以解决
我使用的芯片是 msp430fr2433、而不是 fr2676。
2.我在宏定义头文件中使用"msp430ware_ 3_ 80_ 12_ 03"与"ROM "_ driverlib_在宏定义头文件中、我指向"rom"_ driverlib_ Fr2676。 h "并重新编译、但仍有错误
然后我打开了"大型数据模型"、他报告了更多错误
fr2433在 CCS 中是否支持"ROM drivelb"、因为我看不到支持2433的模型列表
希望您能够成功编译页面屏幕截图或上传附件、我想与您一起学习此编译技巧。
Aaron Barrera、您好!
感谢德州仪器的支持、期待您的回复。
此致、
赵世伟
您好、Shiwei、
只是从团队那里获得了一些有用的信息。
尽管我能够编译项目、 但该 ROM Driverlib 支持的实际模型很小。 ROM driverlib 不支持大型代码模型、无法更改。 为了使编译器知道它是应该调用 ROM 函数(如果可用)还是 FRAM 中的函数、这些函数应该被调用为 map_*。 您可以将大型代码模型与 FRAM driverlib 搭配使用、也可以使用映射来使用小型代码模型。
我已附上一个示例项目、该项目使用 MSP430FR2433的小代码模型与 Driverlib 配合使用。 密码为"MSP430"。 请随时使用此示例获取您的应用程序 working.e2e.ti.com/.../mpy32_5F00_ex12_5F00_32bitUnsignedMultiplyAccum.zip
Aaron Barrera、您好!
我从"msp430ware3.8"导入了相同的项目文件。 默认芯片为"fr4133"。 我做了以下工作:
1.我将默认芯片更改为以下参数"properties-generic-variant-fr2433"
2、属性-处理器-代码_模型和数据_模型集“小”
编译后出现以下问题。 我怀疑源代码的文件链接有问题、但我无法找到修改的位置
警告#10366-D:自动库构建:首次使用库"C:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler\ti-cgt-smsp430_20.2.3.sLT\lib\rts430x_sc_sd_eabi.lib"、因此必须进行构建。 这可能需要几分钟的时间。
>>错误:无法运行 c:\ti\ccs1011\ccs\tools\compiler\tib431~1.LTS \bin\acpia430.exe -权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[c:/users/xdone/appdata/local/temp/ti_mkl~3/obj/e_pow.c.obj]错误1.
此致、
赵世伟