This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659 USB CDC 类示例

Guru**** 2820795 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/965103/msp430f5659-usb-cdc-class-example

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Sirs、

我正在尝试使用 MSP4305659进行 CDC 类 USB 通信。

我构建了示例 C3_EchoToHost 并将其加载到 MCU 以连接到 PC、但 PC 端未加载 usbser.inf 驱动程序、无法建立通信。

您能否为 MSP4305659提供一个在可能的情况下正常工作的示例项目?

或者给我一些建议。

目标: 我们设计的电路板

调试器:MSP-FET 串行19010105D

CCS:版本:10.1.1.00004

编译器:TIv20.2.1.LTS

示例:MSP430USBDevelopersPackage_5_20_06_02\MSP430_USB_Software\MSP430_USB_API\examples\CDC_virtualCOMport\C3_EchoToHost

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XT2值是多少? 和源代码的示例? 尝试通过 HID BSL 使用 BSL Scripter (CLI)或 USB 固件升级(Win GUI)上传不带 MSP-FET 的固件。 只需由 FET 进行整体擦除目标、器件应在复位或加电后自动进入 BSL 模式。

    如果 BSL 工作正常、则与 USB 硬件部件相关的所有内容都正常。

    Win 10、Linux 和 OS X 不需要任何用于 CDC 器件的操作系统/驱动程序。 操作系统应该自动枚举该文件、但不需要任何文件/驱动程序。 CDC 器件的 INF 文件仅用于较旧的 Win 版本。