This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 我使用的 MSP430FR6043评估板具有 MSW-A10400H07TR-W (400kHz)多用途传感器。 我使用跨轴管设计。 您可以在附件文件中看到的设置。
问题是:当我开始用5升/秒的发光速率测量流量时、我收到以下信息(附件文件)。 实验:首先、我测量一个方向的流量、然后测量另一个方向的流量。
请告诉我、为什么在进行10微秒的评估后 ToF 时间会变为零? 可能我有一些错误的设置?
您好 Ekaterina、
该软件的最新版本可在以下位置找到:
https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/latest
导入路径应类似于:
C:\ti\MSP\UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01\examples\MSP430FR6043EVM_USS_Gas _Demo\ccs
BR、
Leo
谢谢你,莱昂纳多!
是的、您说得对、我将尝试逐渐增加流量。 您能否推荐我们应该注意的变量?
Babaeva Katherine
您好 Ekaterina、
在 USS_config.h 中有一个#define:
#define USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 40
如果您预计上游和下游信号之间的差值超过40个样本、则应增大此值。
BR、
Leo