请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:430BOOST-SHARP96
我有三个 Sharp96显示屏。 两个没有显示输出、第三个仅在按下柔性电缆时正确显示。 从阅读其他文章中可以看出、其他人也遇到了类似的故障。 Sharp96是否存在已知问题、可通过重新焊接柔性电缆上的焊点或更换组件来解决? (与最初的 Game Boy LCD 所需的回流类似)
我对 Sharp128感到满意、但96足以满足我的需求、如果我可以避免购买2-3到128个显示屏、那就很好了。
软件正确、我知道在96和128之间切换所需的代码更改。