This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-SHARP96:没有显示屏的 Sharp96是否有已知的硬件修复?

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/953846/430boost-sharp96-is-there-a-known-hw-repair-for-the-sharp96-without-a-display

器件型号:430BOOST-SHARP96

我有三个 Sharp96显示屏。  两个没有显示输出、第三个仅在按下柔性电缆时正确显示。  从阅读其他文章中可以看出、其他人也遇到了类似的故障。  Sharp96是否存在已知问题、可通过重新焊接柔性电缆上的焊点或更换组件来解决? (与最初的 Game Boy LCD 所需的回流类似)   

我对 Sharp128感到满意、但96足以满足我的需求、如果我可以避免购买2-3到128个显示屏、那就很好了。

软件正确、我知道在96和128之间切换所需的代码更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦、

    感谢您发帖。 很遗憾听到您在使用 Sharp96显示屏时遇到问题。 它们似乎相当脆弱,这可能是建议改用 Sharp128的原因。 柔性电缆似乎是 LCD 模块的一部分、因此可能会限制您可以维修的部件(例如、损坏的线迹)。 如前所述、您可以尝试对连接器上的焊点进行回流焊、以查看这是否可以解决问题。 否则、我建议您使用 Sharp128显示进行开发。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我很不幸运用轻触或重手重新焊接焊点。