This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:ADC 端口产生噪声

Guru**** 2790985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1162613/msp430fr5964-noise-is-generated-from-the-adc-port

器件型号:MSP430FR5964

各位专家、您好!

我的客户使用 MSP430FR5964IZVW 的12位内部 AD 功能端口作为监控设置的输入、但该端口会生成类似脉冲的电压、微控制器本身会读取该电压、从而导致读取不同电压时出现问题。
您能否就以下症状的可能因素和对策提供您的意见?

[问题]
在 MSP430FR5964的 ADC 端口上观察到一个如下面所示的波形。
ADC 观察到的原始波形为平坦波形、当连接到微控制器 ADC 端口时、波形会发出类似于下面的波形的波形。  
与下面的信号类似的信号仅从引脚 A7和 F4 (ADC 通道 A15和 A9)输出、在 ADC 的其他端口上看不到。

此外、微控制器端口直接使用示波器进行测量、当仅测量接地的下拉电阻器时也会产生脉冲、这使我们相信脉冲是由微控制器产生的。
由于这些脉冲在微控制器 ADC 电压采集时序的同一周期内生成、因此在微控制器的 ADC 采集时序上可能会生成这些脉冲。
此外、这种波形仅在微控制器从睡眠模式启动时生成。 (大约3秒)
该电路的电源系统为电池=>升压直流/直流转换器(3.3V)=> LDO (3.0V)=>微控制器、此问题仅在微控制器电压(3.0V)<电池电压时发生。

下面附有一些实验结果。

由于客户迁移、请允许我在私人聊天中分享实际原理图和 I/O 映射设置。
如果您有任何缺失的信息或需要确认的要点、我们希望您能指出这些信息或要点。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确实需要检查硬件的布局以查看无源组件和布局 、以查看是否存在噪声的任何原因。  

    前4幅图像上的噪声模式看起来像 RC 放电。 它们如何进行测量、如果探针的接地距离探针的主要部分较远、则读数会产生噪声(由于信号和接地之间存在较大环路)。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的支持。

    我会将您的意见转达给客户、并与您分享任何其他文件。

    此致、
    还不错