大家好、
客户使用 CC1312R、发现 MCU 无法通信、但可以启动。 他们发现问题是48M 晶体。
客户不要添加外部电容器、只能使用内部负载电容器。 它们将电容器从-40更改为20、仍然无法解决这个问题。
以下是需要您帮助的项目:
1.只能通过更换内部电容器来解决通信问题吗?
2.对于 CC1312R、48M 晶体的电容值范围是多少? 如何选择它?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.